This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:MAX202CDWR EMI/EMC 注意事项

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418164/max202-max202cdwr-emi-emc-consideration

器件型号:MAX202

工具与软件:

大家好!

希望您做得好。

发射标准  MAX202CDWR  这将是一个 HMI 应用器件。 因此我们需要对此产品进行合规性测试。  

我想知道 TI 是否有任何关于此 IC 的 EMI/EMC 滤波器注意事项的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提到了一些关于电荷泵电容器的注意事项(7.2.2.1)。

    总线输出的压摆率受限、因此不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hareesh:

    由于 MAX202的最大驱动器压摆率为30V/us、因此目前没有专门针对 EMI/EMC 问题的文档。 这有助于减少产生的 EMI、而且它是 RS -232协议标准的一部分。  

    此致!

    Ethan