This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046-Q1:适用于多 CAN 器件访问的解决方案

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418522/tcan1046-q1-solutions-for-multi-can-device-access

器件型号:TCAN1046-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1046A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

您是否推荐了用于实现多 CAN 器件访问的解决方案或器件、在网关应用中、系统中最多有10倍 CAN、如何直接从硬件级别访问某些 CAN? 您是否有 CAN 之类的器件?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们没有特定的 CAN 开关器件。 TCAN1046A-Q1具有两条适用于一个收发器的 CAN 总线、每条总线可以根据 STB 引脚的逻辑状态分别启用或禁用。 随着网关应用需要许多 CAN 节点、我们看到客户采用了这种方法。 您能更详细地解释客户应用程序到底需要什么吗?

    此致、

    Eric Hackett