工具与软件:
我们使用 TCAN11625、其中 RST 引脚首先复位为低电平、然后上升、然后上升 nSLP。 当 Vio 为3.3V 时、满足进入正常模式的条件、但它无法主动发送数据、需要接收一个帧才能继续正常发送数据。 这是此芯片的限制、还是有任何方法可以主动发送数据? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们使用 TCAN11625、其中 RST 引脚首先复位为低电平、然后上升、然后上升 nSLP。 当 Vio 为3.3V 时、满足进入正常模式的条件、但它无法主动发送数据、需要接收一个帧才能继续正常发送数据。 这是此芯片的限制、还是有任何方法可以主动发送数据? 
Vayne
如果器件处于正常模式并且能够通信、则 RST 和 TS 应该都处于逻辑高电平状态。 nRST 是否在"RST 首先升高100ms、然后降低"一步中先被驱动为高电平、然后再被驱动为低电平? 或者这是引脚的输出吗?
从事件序列来看、器件看起来处于睡眠模式、然后一旦接收到 CAN 消息、WAKE 事件被注册、它就会进入复位模式、然后根据 nSLP 引脚的状态继续进入正常模式。 在其系统中进行通信后、nRST 和 TS 的状态是怎样的?
此致、
Eric Hackett