This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB926x FlashBurner 无法识别未编程的器件

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418529/tusb9261-tusb926x-flashburner-does-not-recognize-unprogrammed-device

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

工具与软件:

我无法在 FlashBurner 工具上看到未编程的器件。  在下面的 USB 枚举表中可以看到它。  阻止 FlashBurner 工具识别目标器件的描述符是否有问题。

.e2e.ti.com/.../DeviceManager.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认按照 TUSB9260闪存读取器-用户指南(修订版 D)(ti.com)?)的第5.1节所述正确安装驱动程序

    器件管理器中是否存在 TUSB9261引导加载程序?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是此设备使用 USB PID = 0x82FF 进行枚举、我认为这是不正确的、并导致设备无法与正确的驱动程序关联。  我刚刚注意到、在1.1V 稳定后、但3.3V 上电之前、TUSB9260复位被取消置位。  我来纠正这个问题、看看它是否能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 请告诉我结果。  还有第5.5节讨论了自定义的 VID / PID 注册表清理(如果需要)。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 FlashBurner 版本2.10.0.0没有注册表清理图标。  电源时序/复位不是导致此问题的原因。  我可以擦除该产品的旧版本并对其进行重新编程、因此我怀疑 FlashBurner 和相关驱动程序正常。  我怀疑 FlashBurner 擦除功能不会将器件/闪存恢复为出厂设置、因此这可能不是对等的。  被擦除的器件报告 PID=0x926B。 我正在尝试从 PCBA 生产车间对 Fresh 进行编程、所以我假设 SPI 闪存为空白。

    您能否确认出厂时的 TUSB9261器件应该报告  USB PID = 0x82FF、并且 FlashBurner 应该识别此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB PID = 0x82FF 是 TI USB 集线器上的 HID 端点、而非 TUSB9260。  所以、没有 TUSB9260进行枚举。  我会继续挖掘。  对不起消防演习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。  那么 TUSB9261完全不进行枚举?  

    仅供参考、我们有 TUSB9261DEMO 评估板| TI.com 供测试或在您需要参考原理图时使用。

    此致、

    Nicholaus