This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:大约6.25Gbps 时的预期输入抖动容差是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418629/ds250df230-how-much-is-the-input-jitter-tolerance-measured-around-6-25gbps-expected

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

工具与软件:

我们需要确认 DS250DF230在6.25Gbps 和时的输入抖动容差

其中一个传输速率为2.125Gbps 的 DS110DF111。

如果您有相关数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有这些测试用例的抖动容限数据。

    对于 DS250DF230、一些数据速率为9.8304Gbps。 在本例中、抖动容差约为0.6-0.7 UI。 我希望6.25Gbps 时的抖动容差可比性或更好。

    对于 DS110DF111、我没有超出 Jtol 数据表规格的任何数据。

    谢谢!

    Drew