This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB211A:在测试期间启用 USB2转接驱动器时未提升。

Guru**** 2882710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419107/faq-tusb211a-my-usb2-redriver-is-not-boosting-when-enabled-during-testing

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

在设置过程中运行测试数据包时、我会启用 TUSB211A、但看不到任何升压。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 USB2转接驱动器需要满足两项要求才能开始运行。 第一、器件需要在 DP 或 DM 通道上看到上拉电阻、这表示器件连接到下游。 之后、器件需要看到成功高速(HS)握手之后的静噪。 此静噪仅在高速握手之后发生。 因此、如果您在通过 USB2数据通道发送 TEST_PACKETS 或 HS 信号时启用转接驱动器、则转接驱动器在握手后不会看到静噪、也不会启用。