This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMUXHS221:备用信令多路复用器选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E, TMUXHS221, TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419106/faq-tmuxhs221-alternate-signaling-mux-selection

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件:TS3USB221E、、 TS3USB3031

工具与软件:

我想在不使用完整 USB3多路复用器的情况下对带宽等于或低于 USB3.0数据速率的信号进行多路复用。 最适合这个应用的多路复用器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不同带宽的多路复用信号(取决于信号需求)、我们推荐 TS3USB221E、TMUXHS221或 TS3USB3031。 TS3USB221E 和 TMUXHS221是支持更高带宽的2:1多路复用器、TMUXHS221支持3.3GHz。 TS3USB3031是一款3:1多路复用器、支持 MHL 或移动高清链接、因此在通过 HDMI/DP 桥接器转换为 MHL 后、它成为多路复用 DP 或 HDMI 信号的理想选择。