This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH1229:了解抖动测量

Guru**** 2875690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419789/faq-lmh1229-understanding-jitter-measurements

器件型号:LMH1229

工具与软件:

要了解整体抖动测量值、必须了解抖动是什么。 所有系统抖动测量都由确定性抖动(DJ)和随机抖动(RJ)两个分量组成、这些分量构成总抖动(TJ)。 DJ 是系统确定的抖动量、它是可预测且可重复的、因此无论系统运行多长时间、DJ 都保持不变。 RJ 是随机的、并随时间呈指数增长。 如果系统一直处于打开状态、RJ 会引起众人的关注、但这对工程师没有好处、因为我们并不是永生的。 因此、我们必须为传输的位设定一个常见的阈值。 常见的测量阈值为1E12位。  

现在、看看我们可以进行的抖动测量。 第一个是 时间间隔误差(TIE)。 连接是实际位转换从预期转换位置偏离的时间量。 该连接可以显示在 高斯(正态)分布直方图中。

随着分布从平均值向分布的3西格玛和-3西格玛区域不断地移动、命中数会大幅减少。 连接直方图的一个有用组件是、直方图的宽度(以 ps 为单位)显示了眼图转换点的密度。  

请注意、眼图转换点的宽度与直方图的宽度~40ps 是相同的。

另一项测量 是 BER 浴盆。 浴缸是一个可视化工具、用于显示 TJ 对眼闭合的影响。 随着位数从1增加、眼 图闭合度随着 RJ 的增加而增加。

请注意、在1E12位时、眼图闭合幅度为~0.8 UI、对于12G SDI 为67ps 的闭合。  

通过这三个测量分量、可以直观地呈现抖动对眼图闭合的影响。 抖动直接对应于眼图的水平收缩。

此致、

Nick