This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:如果改为使用1.1V 为1V 电源供电、是否正常?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419232/dp83867cr-is-it-ok-if-i-power-the-1v-supply-with-1-1v-instead

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

您好!

我正在设计一个外设为 LPDDR4和 DP83867的 AM6442电路板、由 TPS6522053 PMIC 供电。

I 使用 SK-AM64x (PROC100A)作为基准。

如果我把所有的东西都放在一边,除了一个小东西。

在参考设计中、 TLV75510PDQNR 用于为 DP83867生成1.0V 电压。

我发现这有点过度、因为它占用了太多的空间。

PMIC 可为 LPDDR4生成1.1V。

我是否可以使用它为1.0V 电源 DP83867CRRGZ 供电?

由于建议的工作电压范围为0.95V - 1.155V、数据表中显示没问题

我将串联铁氧体磁珠为 DP83867供电、以便它不会污染 LPDDR4的1.1V 公共电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    感谢您提交查询。 是的、我相信这是可以的。 正如您所提到的、只要您可以将电源保持在建议运行条件(VDD1P0为0.95-1.155V)内、PHY 就不会损坏。

    此致、

    Alvaro