This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:电荷泵开关频率

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419361/trs202e-charge-pump-switching-frequency

器件型号:TRS202E
Thread 中讨论的其他器件:MAX3221E

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

您能告诉我 TRS202E 和 MAX3221E 的电荷泵开关频率吗?

提出这个问题的原因是为了确保系统中的其他电路没有影响。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 RS TRS202E 收发器的内部频率标称值为500kHz (TRS202E 输出更高的电压、因此可能会有所不同)。 但电荷泵会得到调节、因此实际频率会更低。  上一个问题 显示了大约15kHz 的典型纹波频率、但这可能会根据您的实际负载电流而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    通常、开关频率可以在100-500kHz 范围内。 但是、我们未指定该值、因为它会随器件的负载而变化。 从 EMI/EMC 的角度来看、频率和能量足够低、如果您遵循所有数据表指南、则不应存在这个问题。

     

    如果您仍有疑虑、以下一些建议可以帮助您尽可能降低 EMI:

    -在 VCC 引脚上连接一个0.1uF 电容器接地。 这有助于在电荷泵开关时滤除 VCC 线路上的噪声。  

    -确保电荷泵走线尽可能短。  

     

    本文档 详细介绍了电荷泵如何工作、尤其是如何使用控制环路根据负载改变频率。

    此致!

    Ethan