This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI_CLK_DET 功能

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419287/ds90ub941as-q1-dsi_clk_det-function

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

团队、

客户配置0x56 BRIDGE_CLK_MODE 至 01:外部参考时钟模式。

他们发现0x5A 位[3..0]会在存在外部时钟时报告0x9 (DSI 时钟正常)、无论是否存在 DSI 时钟。

0x5A 位[3..0]会在外部时钟不存在时报告0x2 (DSI 时钟不良)、无论 DSI 时钟是否存在。

似乎 0x5A 位[3..0]跟随 PCLK、但不跟随 DSI 时钟。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    正确-在外部 REFCLK 模式下、0x5A[3:0]显示外部 REFCLK 的状态、而不是 DSI 时钟、因为 DSI 时钟不用于直接驱动 FPD3时钟树  

    此致、

    Casey