This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962的寄存器配置表

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417457/ds90ub962-q1-the-register-configuration-table-for-ds90ub962

器件型号:DS90UB962-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用 DS90UB962 (串行器:DS90UB933)、应用原理图如下。 如何使用 ALP 软件设置 DS90UB962的内部寄存器? 我是否必须连接到 DS90UB962EVM 才能使用 ALP 软件?  您能帮助我下载 DS90UB962寄存器配置表吗?

谢谢!e2e.ti.com/.../DS90UB962.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您还可以分享 UB933的原理图吗? 我需要看到它才能进行正确设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    + UB933的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我看不到附件。 您可以重新发送吗?

    [报价 userid="47552" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417457/ds90ub962-q1-the-register-configuration-table-for-ds90ub962 "]如何使用 ALP 软件设置 DS90UB962的内部寄存器?

    打开 ALP 后、请确保已连接到 UB962、并且您看到了正确的器件 ID 地址。 然后转到"Registers"选项卡并执行所需的更改。

    [报价用户 id="475572" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417457/ds90ub962-q1-the-register-configuration-table-for-ds90ub962 "]我是否必须连接至 DS90UB962EVM 才能使用 ALP 软件?[/QUOT]

    不可以、如果您使用 USB2ANY 软件狗或 Aardvark 软件狗、则 ALP 可以与任何板一起使用。

    请参阅本 文档以了解更多信息。

    e2e.ti.com/.../Using-ALP-and-USB2ANY.pdf