This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:MIPI 转 LVDS 桥接器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416307/sn65dsi83-q1-mipi-to-lvds-bridge

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83、

工具与软件:

e2e.ti.com/.../LVDS-Bridge-requirement-for-CM4-IO-board.pdfOurMPU 为 CM4。 我们已根据 Rev1.0设计中的要求、设计了定制的 CM4载板。 现在、我们想在设计中包含 LVDS 显示连接器。 如文档中所述、CM4具有2通道和4通道 DSI 配置、将这些配置作为输入、我们必须为 LVDS 显示提供配置。 请针对此要求建议使用桥接器 IC。 如有任何说明、请告诉我。

谢谢、此致、

Sai Ravali