This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:内部图形发生器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420260/ds90ub924-q1-internal-pattern-generator

器件型号:DS90UB924-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.当图形数据从 Ser 停止时,是否可以连续输出黑屏?  

2.在#1相同的情况下、DES 输出内部图形发生器图形是否可能存在?

3、如何进入内部图形发生器,是否有不使用寄存器的方法? 例如、特定于触发器的 GPIO。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    Unknown 说:
    1. 当图形数据从 Ser 停止时、是否可能持续输出 DES 黑屏?  [报价]

    默认情况下、当 SER 失锁时、LVDS 输出将被禁用/低电平。 显示屏将数据丢失解释为黑屏。

    因为您询问的是 PATGEN、所以我假设"output black screen (输出黑屏)"保持相同的时序、但将所有像素信息发送为0 (黑色)。 一旦 SER 失锁或数据停止进入、924将无法继续输出相同时序。 它不会保存计时记忆。

    924具有的一个选项是使用其自身的内部振荡器继续输出同一 TxCLKOUT。 这可以通过924寄存器0x2[5]启用

    Unknown 说:
    2. 在#1的相同情况下、DES 输出内部图形发生器图形是否可能出现?

    远程 DES 侧的控制器可以监控锁定状态并在锁丢失时打开924 PATGEN。

    Unknown 说:
    3. 如何进入内部图形发生器、是否有不使用寄存器的方法? 例如、特定于触发器的 GPIO。[/QUOT]

    924 PATGEN 只能通过寄存器启用。

    此致!

    插孔

    [/quote]