This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:查找 USB3.2主机控制器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419826/tusb7340-looking-for-usb3-2-host-controller

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

你(们)好

我找到了支持 PCIe Gen2到 USB3.0的 TUSB7340。 但我正在寻找一个与 TUSB7340类似但具有 USB3.2支持(10G、4端口)和 PCIe 接口的主机控制器器件。 我没能在网站上找到它、所以想知道 TI 是否已经提供此器件、或者计划在不久的将来提供此器件。

谢谢

Vijay Boddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Vijay)好  

      TI 没有支持10Gbps 的 USB 主机。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TI 是否有在 下一个产品中支持该功能的计划?

    谢谢!

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay:

       目前我们还没有开发10G USB 主机的计划。

    好的

    Brian