This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCT

Guru**** 2851070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419557/tusb8041-tusb8041irgct

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划在新的工业网关设计中使用 TUSB8041IRGCT USB3.0集线器。 只是想知道此芯片组需要额外的驱动程序软件才能工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithesh 您好:

       TUSB8041IRGCT 集线器使用 Windows 或 Linus 默认集线器驱动程序,无需额外的驱动程序即可使其正常工作。

      也建议使用 TUSB8041A 而不是 TUSB8041

    好的

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    感谢您的答复。

     也建议使用 TUSB8041A 而不是 TUSB8041:使用 TUSB8041A 有什么优势吗?

    目前我们使用的是 TUSB8041IRGCT。 我们需要2个 usb3.0通道和2个 USB 2.0通道。  

    因此、在 USB 2.0中、我们不会使用 sstx、ssrx 信号。 我们如何终止该信号呢? 我们可以将其保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithesh 您好:

       TUSB8041A 符合 USB 3.1标准、TUSB8041符合 USB3.0标准。 还有适用于 TUSB8041A 的电池充电升级。

      如果 不使用 USB3、您可以使 SSTX/SSRX 引脚悬空。

    好的

    Brian