This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:始终发送信号

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410603/trs3122e-sending-signals-all-the-time

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件:ISO6742

工具与软件:

您好!

我将 ISO6742与 TRS3122相结合、对 RS232通信进行隔离。 现在、始终会发送信号、而不会从器件发送信号。 我按所述连接了所有设备。 可能会出现哪些错误?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供原理图有助于我们继续提供更详细的支持。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送该演示文稿。

    FORCEON 和 FORCEOFF 引脚必须连接。 如果您只是希望器件始终开启、请将两个引脚保持在高电平。  数据表第14页和15页进一步详细说明了这些引脚。  

    此外、VCC 引脚和 VL 引脚需要直接连接到5V 电源。 电容器必须接地、而不是与引脚串联。  

    除了这些问题、原理图看起来还可以。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的回答。 但遗憾的是、该解决方案无法解决我的问题。 仍然有信号没有从器件发送信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "信号"究竟是什么意思? 还是改变电压?

    在 RS -232总线上、只有两个有效状态小于−3V 且大于3V。对于 UART、空闲状态为负。 (这对应于 DIN 处的高逻辑状态。) 另请注意、DIN 引脚始终必须具有有效的逻辑电压(低电平或高电平)。

    您可以通过启用某些节能模式来禁用输出。 在这种情况下、总线将被接收器中的下拉电阻器(如果连接了一个)拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明"不发送信号的信号"一词的含义。 当 TRS3122正常工作和正在发送时、输出端是否仍然正确发送信号?

    Clemens 还对 DIN 引脚有一个很好的想法。 这些引脚永远不应悬空。 如果您认为它们有可能未定义或悬空、则考虑为它们添加下拉电阻器。  

    另一个想法是 ISO6742默认处于高电平状态、这可能会解释为什么在 TRS3122上没有传输信号。  

    但是、我不符合隔离产品线的要求。 如果您有更多与隔离相关的问题、我可以将它们添加到此主题中。