This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6232RHFEVM:具有 THS6232线路驱动器的 ARINC 429发送器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232, THS6232RHFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419114/ths6232rhfevm-arinc-429-transmitter-with-a-ths6232-line-driver

器件型号:THS6232RHFEVM
Thread 中讨论的其他器件:THS6232

工具与软件:

大家好、我目前正在寻找一个 ARINC 429发送器。

基本功能概述包括控制器 发送一个使 3.3V 摆幅进入 GND 的信号、并且发送器输出差分+-5V 和零(高阻态)  

我在上一篇文章中描述了基于比较器的电路: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415991/lm2901av-comparator-based-arinc-429-reciever-transmitter

本文中讨论的问题主要是、除了无法仅使用比较器传播零条件之外、还无法驱动由20个器件组成的满载总线(12.5mA)。 在之前的电路的输出级中添加 THS6232似乎可以解决这两个问题。 下面我附上了我要介绍的电路。

我的问题是、我对 THS6232功能的描述是否可行? 也就是说、在  将终端电阻器移至驱动器的输出之后、我可以将上述电路的+-5V 输出馈送到线路驱动器和源线路负载(高于12.5mA 时的+-5V 接地)吗? 假设我可以使用 THS6232的偏置引脚以便使两条线路都具有高阻抗、我的回答是否正确?  

感谢 Jacob 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    您可以使用 THS6232的偏置模式来控制电流消耗并将器件置于断电状态。  在断电期间、THS6232的输出为高阻抗、但请注意、反馈电阻器仍将为输出上的电压下降提供路径。

    THS6232是直接驱动线路、还是通过耦合或变压器驱动线路?

    如果您想测试任何输出网络更改、可以申请 THS6232RHFEVM 样片和订购。  可以移除输出变压器并使用零欧姆电阻器进行短路、或者使用电容器进行耦合。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    [报价 userid="409192" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419114/ths6232rhfevm-arinc-429-transmitter-with-a-ths6232-line-driver/5437128 #5437128"]

    THS6232是直接驱动线路、还是通过耦合或变压器驱动线路?

    [报价]

    我认为通过如下所示的耦合实现的。  

    [报价 userid="409192" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419114/ths6232rhfevm-arinc-429-transmitter-with-a-ths6232-line-driver/5437128 #5437128"]

    如果您想测试任何输出网络更改、可以申请 THS6232RHFEVM 样片和订购。  可以移除输出变压器并使用零欧姆电阻器进行短路、或者使用电容器进行耦合。

    [报价]

    我认为使用大量0欧姆跳线旋转我自己的电路板会更便宜一些。  

    谢谢、Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您分享耦合结构。 如果能帮助您使用 THS6232进行开发和测试、我可以协助发送器件样片或评估板。  

    如果您在这方面需要帮助、请通过 e2e 与我联系。  在此期间、我将继续帮助解答您的任何问题、并考虑您已经分享的信息。 最好在 ARINC-429系统中使用 THS6232。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    如果我不需要电压增益而只需要在高负载下提供电流、 那么我是否应该在数据表第7.2.1.2节的等式中使 Rg 成为一个非常高的值?  由于公式只会接近1、因此我不确定是否遗漏了一些东西。

    谢谢、Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    由于 THS6232是电流反馈放大器、因此 Rf 值确实会影响带宽和稳定性。  对于您的用例、我建议将2kOhm RF 作为起点。  THS6232具有所列的最小稳定增益5V/V、因此您可能会发现您需要应用一些增益。  您可能会发现、该器件的性能会以单位增益满足您的需求。

    对于电流反馈运算放大器、即使在单位增益缓冲器设置中、您也需要一个射频反馈电阻器。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很高兴知道这一点。  

    我想我将从 Av =  5V/V 开始、在该案例中 Rg 大约为1K 正确? 在单位增益下、Rf 和 Rg 是什么样的?  

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    实际上、我们在数据表的"典型曲线"部分中有一些曲线、对于5V/V 的增益、Rf = 1.5k Ω;产生的 Rg 将为375 Ω(在 EVM 上、Rf1和 Rf2将分开、因此该值将为750 Ω)。

    对于单位增益、我会尝试更高的 Rf 电阻值、例如2k Ω。  您会在这里悬空/不放置 Rg 电阻器、这与您使用电压反馈放大器实现单位增益的方式类似。  关键是您仍然需要射频;射频不会在单位增益配置中设置增益、而是会影响放大器带宽。

    此致!

    ALEC