This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:1MHz 上2m 上的 I2C

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420188/tca9617a-i2c-at-1mhz-over-2m

器件型号:TCA9617A

工具与软件:

 

在我的应用中、我想以1MHz 超过2m 的速度运行 I2C。 上述配置是否可以正常工作?
传感器在1.8V 下运行、控制器在3.3V 下运行

您还推荐使用其他芯片吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harsheen、您好!

    是、如果电缆的集总容性负载不超过550 pF、无需担心、谢谢。

    此致、

    Michael