This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, DSI-TUNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415240/sn65dsi85-sn65dsi85

器件型号:SN65DSI85
Thread 中讨论的其他器件: DSI-TUNER

工具与软件:

您好!

LVDS 显示参数是

  1. LCDBIT  24 //RGB888
  2. LCDWIDE  1920
  3.   720.
  4. 帧60Hz        
  5. VBPD        3
  6. VFPD        8.
  7. VSPW 2.         
  8. HBPD       16*2.
  9. HFPD       16*2.
  10. HSPW       8*2.

所需时钟处于85MHz 至102.6MHz 之间、通常为88 MHz

请帮助我确定  桥接器 sn65DSI85寄存器的 MIPI-DSI 所需输入时钟速率和配置。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopal、

    请使用 DSI 调谐器工具计算这些值。  

    这是工具。 请记住、您需要 Java 来运行此脚本。

    e2e.ti.com/.../3730.DSI_2D00_Tuner.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了 DSI-TUNER、但未生成 DSI 时钟配置参数。

    我们成功生成了测试图形、但不显示 DSI 接口。

    请从主机端共享 DSI 时钟配置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopal、

    建议 DSI 时钟为264MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请根据液晶屏检查 DSI-TUNER 参数。

    1. LVDS 配置

    2.DSI 配置

    3.计算出的输出

    3. CSR 输出

    //________________________________________________====
    ///文件名: CSR_dsi85_1920720.txt
    //
    //(C)德州仪器(TI)公司的版权所有2013。
    //保留所有权利。
    //
    //________________________________________________====
    0x09 0x00
    0x0A 0x07
    0x0B 0x08
    0x0D 0x00
    0x10 0x26
    0x11 0x00
    0x12 0x00
    0x13 0x00
    0x18 0x6F
    0x19 0x00
    0x1A 0x03
    0x1b 0x00
    0x20 0x80
    0x21 0x07
    0x22 0x00
    0x23 0x00
    0x24 0x00
    0x25 0x00
    0x26 0x00
    0x27 0x00
    0x28 0xd2
    0x29 0x07
    0x2A 0x00
    0x2B 0x00
    0x2C 0x08
    0x2D 0x00
    0x2E 0x00
    0x2F 0x00
    0x30 0x02
    0x31 0x00
    0x32 0x00
    0x33 0x00
    0x34 0x10
    0x35 0x00
    0x36 0x00
    0x37 0x00
    0x38 0x00
    0x39 0x00
    0x3A 0x00
    0x3B 0x00
    0x3C 0x00
    0x3D 0x00
    0x3E 0x00

    4.LCD 信息-

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopal、

    我根据提供的数据表捕获填写了此内容:

    e2e.ti.com/.../CSR_5F00_Gopal.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我在屏幕上的颜色与实际颜色不同。 请指出哪个部分有问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用内部色条测试是否能够显示正确的颜色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 输出的 By Bridge 测试模式正常运行。 但 DSI 数据输入存在问题。  

    测得的频率-

    LVDS CLK = 44.38Mhz

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopal、

    如果色条使用正确的颜色、则问题可能来自两个位置。  

    1) 1) DSI 配置不正确、即 DSI 数据与我们预期的时序不匹配。

    2) DSI 数据的信号完整性较差。

    变色时、我们是否看到寄存器0xE5发生任何更改?

    请使用以下调试指南来验证 DSI 线路时序。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi85#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Vishesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持现在显示工作.

    但一段时间后、"It Stop Work"(停止工作)屏幕变为空白。

    存在 DSI 输入、但没有 LVDS 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕变为空白时、寄存器0xE5是否更改?

    这可能是由于 PLL 解锁所致。 尝试将 CHA/CHB_DSI_CLK_RANGE 上下更改一个级别、查看 PLL 是否难以捕捉边缘情况。 也可以尝试对 LVDS_CLK_RANGE 进行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下