This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ethernet-SW:当我们使用 E0RAM/SRAM 作为堆栈(而不是 CRAM)时、以太网 ping 无效

Guru**** 2639425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416241/ethernet-sw-ethernet-ping-is-not-working-when-we-use-e0ram-sram-for-stack-instead-of-cram

器件型号:以太网软件
"Thread:TMS320F28384D"中讨论的其他器件

工具与软件:

当我在 cmd 文件段中将 E0RAM/SRAM 用于.stack 时、在对电路板进行下电上电后、无法对以太网执行 Ping 操作。

但是、如果我将 C1RAM 用于.stack、则在下电上电后、以太网 ping 可以工作。  

我想知道使用 C1RAM 作为堆栈存储器是否有具体原因、或者我们是否也可以使用任何其他 RAM 部分?

我发现了 CRAM、E0 RAM 和 SRAM 之间的一些差异。 我也附上了这些资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提一下我正在使用的控制器:TMS320F28384D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavi:

    对于延迟、我们深表歉意。  
    您能否在 cmd 文件中使用 E0RAM/SRAM 时共享错误日志?
    我是否需要知道这是否是链接器问题。

    此致、
    Narayanraao Puli.