This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1025:当器件电源与连接到 OUT 端子的电源不同时

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419367/tios1025-when-the-power-supply-for-the-device-and-the-power-supply-connected-to-the-out-terminal-are-different

器件型号:TIOS1025

工具与软件:

如果连接到 OUT 端子的 RL 的电压高于器件的电源电压、电流是否会流过 FET 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIOS1025使用有源监控电路来保护器件免受数据表中所述反极性保护(即误接线)情况的影响。

    如果 OUT 引脚上的电压至少比 VCC 引脚电压大50mV、则会禁用驱动器 FET。

    当驱动器被启用时、OUT 引脚和 VCC 引脚被连接至一个极低阻抗、此阻抗来自介于2.5和4.5欧姆之间的 FET RDS (on)。  

    当您有意将 OUT 上拉至比 VCC 引脚上使用的电压更高的电压时、更高的电压可以流过 FET 并有效地替换 VCC 电源、直到有足够的电流流过 FET (和 RDS (ON)、在 OUT 和 VCC 引脚之间产生50mV 的差值以禁用驱动器。

    如果 Rload 与数据表保护图中所示的电源电压相同、则很容易检测到电压差、并且驱动器会立即被禁用。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生 Jonathan、

    感谢您的回答。