This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:集成有线 M 总线主站

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419604/tss721a-wired-m-bus-master-integrated

器件型号:TSS721A

工具与软件:

我在寻找有线 MBUS 主设备 IC、但遇到了 TSS721 IC。 我的问题如下

我可以将此 IC 用作 M 总线主器件吗?
如果可以使用、它支持多少个从连接?
如果我无法将其用作主器件、您是否有可以用作有线 M-Bus 主器件的 IC?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Protek,

    1.不可以、该器件无法在 M-BUS 协议中作为主器件工作。

    2.请参阅1

    3.我们的产品组合中没有主 M-Bus 设备。

    此致、

    Eric Hackett