This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:MAP Beta

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419825/ds90ub935-q1-map-beta

器件型号:DS90UB935-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

Valeo 试图使用地图工具与935 、但他们说它没有反应。 他们试图运行它,等待了10-15分钟,但没有得到结果。

在 ALP 中、此工具看起来位于 Beta 版、他们是否需要使用不同版本的 ALP?

此致、

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    ALP 只能用于 DES 不对 SER。

    他们必须将 SER 与 DES 配对、然后在 SER 曲线上运行。