This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]测量信号调节器在电缆上的最大驱动距离

Guru**** 2865470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419846/faq-measuring-the-maximum-drive-distance-of-a-signal-conditioner-across-a-cable

器件型号:TDP1204

工具与软件:

大多数转接驱动器和重定时器都以 dB 为单位广播其均衡功能、但很难用电缆长度来量化这些功能。 此常见问题解答介绍了如何确定信号调节器可以支持电缆的长度。

  1. 确定电缆是连接在信号调节器的接收器端还是发送器端
    1.                                                                                                                                                                     
  2. 在使用将电缆连接到接收器端的信号调节器时、最关心的是接收器均衡(RX EQ)。 该值是任何信号调节器的关键属性、将在信号调节器数据表中提供。请记住、该 RX EQ 值将处于定义的频率或数据速率。 该关系为2倍频率=数据速率定位、请注意这个 RX EQ 值和频率。
    1. 您计划用于电缆长度测试的电缆必须是已通过合规性并在规定的协议规范容差范围内的电缆
      1. 例如、HDMI 电缆是在第5节下的 HDMI 规范中定义的、电气规范可以在第5.1.1.1节下找到
      2. 电缆供应商必须通过测试才能证明其参数在规定的规格范围内。
    2. 电缆供应商将获得有关在定义的信号频率下电缆损耗的信息。 理想情况下、它们具有定义各种频率下电缆损耗的波特图。
      1. 以下是一个电缆损耗图示例:
      2. 增加信令频率始终会导致更大的损耗。 由于这种关系、始终在要使用的最大数据速率下测试最大电缆长度。 继续以 HDMI 示例为例、HDMI2.1的最大数据速率为12Gbps。 这意味着相关的信号频率为6GHz。
    3.  收集了电缆的损耗曲线和信号调节器的 RX EQ 功能之后、您就可以通过供应商确定电缆的最大长度。 这就变成了一个简单的除法问题
      1. [Rx EQ (dB)/损耗曲线(dB/m)=总长度(m)]                                                                                                                                                                                                      
  3. 看一下将在 TX 端连接电缆的信号调节器、该过程变得更加抽象。 这是因为我们不知道接收器均衡能力。
    1. 第一步是验证使用的电缆是否遵循协议规范中定义的电气特性。
    2. 下一步是按照最大 TX 驱动程序设置运行协议合规性
      1. 这包括但不限于压摆率、电压摆幅、预加重和去加重。
      2. 运行合规性时、请确保在用于合规性的现有物理电缆上未应用任何电缆型号。 例如、在 HDMI 合规性测试中、有一个短电缆模型眼图和一个长电缆模型眼图。
        1. 在短电缆模型中、现有的物理电缆上增加了较小的损耗曲线、因此结果略有恶化。
        2. 但是、长电缆模型会增加 HDMI 规范中定义的最坏情况电缆的损耗曲线。 此损耗曲线将添加到正在测试的物理电缆的顶部。 这很可能无法通过眼图测试、但不会引起关注、因为此测试是一个有争议的问题。
      3. 确定使用经过测试的最长电缆以及通过合规性报告时可以使用的最大物理电缆长度。 这也可以通过将 TX 插入到数据接收器来验证功能。