This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:如果连接到 USB-USB PD 器件、器件是否能够正常工作?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419293/tusb320-will-part-work-correctly-if-connected-to-usb-pd-device

器件型号:TUSB320

工具与软件:

您好!

我们的目标是将 TUSB320HAIRWBR 用于可使用 USB-C 默认(500 mA)或中程(1.5A) 5V 电源运行的 UFP。

如果将该器件插入支持 USB PD 的充电器或 DFP、它是否能够正常工作?  具体而言、如果 DFP 开始 PD 通过 CC 线路发送 USB-HAIRWBR 消息、那么 TUSB320HAIRWBR 是否会忽略该响应、并且不会被用于监控 Rd 电流的线路切换操作相混淆(USB-C 电源合约机制)?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 按线切换将监测"应改为:

    " 通过在监视时切换线"

    谢谢!  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     

    liu Mecca 说:
    如果将此设备插入支持 USB-FP 的充电器或 PD、它是否能够正常工作?  [报价]

    如果该器件插入到充电器或支持 USB PD 的 DFP 中、则该器件将正常工作。

    [报价 userid="4644" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419293/tusb320-will-part-work-correctly-if-connected-to-usb-pd-device "]具体来说、如果 DFP 开始通过 CC 线路发送 USB-USB PD 消息、 TUSB320HAIRWBR 是否会忽略响应并且不会被用于监控 Rd 电流的线切换操作相混淆(USB-C 电源合约机制)?

    TUSB320能够忽略 CC 线路上的 USB PD 消息、不会感到混淆。 这是因为 TUSB320是 CC 控制器并且不会干扰 USB-USB PD 消息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致!
    J