This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 的 LED 驱动能力

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826EVM, DP83826-EVM-AM2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418722/dp83826e-led-drive-capability-of-the-dp83826e

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83826-EVM-AM2

工具与软件:

你好。

我有关于 DP83826E 的一些问题。

看看 DP83826-EVM-AM2的电路、我看到 LED 由 MOSFET 驱动、而在另一个评估板 DP83826EVM 中、LED 电流直接流动、而不进行驱动。

DP83826E 的 LED 驱动能力如何?

此外、在 DP83826EVM 电路图中、我看到有 LED (LED0至 LED4)和一个2.49 kΩ 的旁路电阻器。

此电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电阻器的用途是用于搭接。 它可以确定 PHY 当前以哪种模式运行。

    LED 引脚的极性取决于搭接电阻器。 因此、您可能会看到两个 EVM 之间存在差异。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himan

    感谢您的答复。

    我想知道的是 DP83826的 LED 端子可以驱动的电流大小。 数据表中指定的最大电流限制是多少?

    此外、下面提到的评估板上2.49 kΩ 电阻器的用途是什么? 有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下拉电阻用于搭接。

    我们的 LED 可以驱动到6mA。

    ——

    此致、

    Hillman Lin