This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925Q-Q1:支持 HDCP 的 DS90UH925Q-Q1 720p 24位彩色 FPD-Link III 串行器

Guru**** 1786310 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH925Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419291/ds90uh925q-q1-ds90uh925q-q1-720p-24-bit-color-fpd-link-iii-serializer-with-hdcp

器件型号:DS90UH925Q-Q1

工具与软件:

使用 支持 HDCP 的 DS90UH925Q-Q1 720p 24位彩色 FPD-Link III 串行器、我们注意到在执行以下步骤时会出现未定义的行为:  

*场景1:  

-向复位寄存器(0x01)写入值(0x03)设置前2位(数字复位0和数字复位1),然后尝试读取任何其他寄存器;例如:(配置[0]:0x03默认值为0xD2 ,我们根据我们的项目需要用0xD3配置它),我们发现寄存器的值恢复为其默认值。  

*场景2:  

-写入复位寄存器(0x01)值(0xFF)设置所有寄存器位,包括保留的位,之后当我们试图读取任何寄存器;例如:(配置[0]:0x03 ),我们发现寄存器的值是 0x00 ,甚至是默认值。  

我们需要了解将0xFF 写入复位寄存器时会发生什么情况、因为之后所有其他寄存器都没有响应。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mennatallah:

    [报价用户 id="608879" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419291/ds90uh925q-q1-ds90uh925q-q1-720p-24-bit-color-fpd-link-iii-serializer-with-hdcp "](0x01)值(0xFF)、该值设置包括保留位在内的所有寄存器位[/QUOT]

    可能不建议设置保留寄存器并将这些寄存器保留为默认值、因为这通常会产生意外结果。 您可能对复位(0x01)寄存器感兴趣的位是 bit 7 ->  远程自动断电 . 这详细说明了当未检测到双向链路时器件将自动断电。

    除非需要自动断电功能、否则建议仅使用前两位来复位器件。 此外、不建议更改数据表中的任何保留寄存器。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!  

    谢谢您的澄清!  

    虽然我有个问题、您能否进一步说明位0和位1之间的差异?如果我们要重新启用串行器、我们将这两个位一起设置还是一起设置就足够了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mennatallah:

    数字 RESET1 (0x01[1])将复位包括寄存器配置在内的整个数字块。 例如、0x03在 RESET1上从0xD3更改为0xD2。

    数字 RESET0 (0x01[0])只会复位数字块、寄存器分配应保持为配置的值。

    您每次都不需要使用这两个引脚、 一个或另一个 具体取决于系统要求。 RESET1将包括寄存器复位和数字块复位、因此之后无需运行 RESET0。

    希望这对您有所帮助!  

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Migual 的 澄清。 现在、这个用例很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mennatallah:

    很乐意提供帮助! 本次主题帖现已结束、谢谢。

    -米格尔