This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:光纤模式下的接收错误锁存。

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418334/dp83822if-receive-error-latch-in-fiber-mode

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:AM5718

工具与软件:

DP83822IF PHY 在光纤模式下会遇到问题。 我们使用的是 AFBR-59E5APZ 收发器。 另一端是光纤与铜线开关。 我们对 PC 进行了 Ping 测试(AM5718由内部开发的电路板)、测试结果显示一切正常。 我们断开光纤并重新连接它们、仍然可以正常工作。 但是、当我们重置光纤交换机(关闭电源和打开电源)时、通信不会恢复。 使其重新工作的唯一方法(到目前为止)就是简单地断开和重新连接光纤。

我们用于恢复通信的"技巧"是定期检查指示"接收错误锁存器"的寄存器0x0010位13。 如果在任何时候我们看到它设置为"1"、我们通过向寄存器0x001f 写入0x4000来复位 PHY。 这解决了问题、但如果有人以前经历过这种情况、我们希望了解发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mezo:

    重新启动光纤模块时、需要对 DP83822IF 进行软件重置。

     如果客户对光纤模块进行下电上电、DP83822IF 可能仍会将光纤模块视为链路接通。 需要软件复位才能重新启动 DP83822的阶段 、以便 DP83822提供 PHY 的链路状态。

    ——

    此致、

    Hillman LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、林浩民

    感谢您的回答。

    重新启动光纤交换机时、DP83822会发现链路断开、然后重新启动。 问题是在建立链路后、没有通信。 对于我们正在使用的 Linux 驱动程序、一切似乎都正常。 我们尚未找到任何适用于 DP83822的 Linux 驱动程序、此例中没有什么特别之处。 如何确定有必要复位 DP83822? 通过读取寄存器0x0010来实现这一目的是否正确、或者有更好的方法实现这一目的吗? 我们无法知道开关何时复位;它是我们的外部器件。 它可以在我们不知情的情况下随时关闭。

    首先、我们所做的是每次看到链路断开时执行重置。 但是、这并不总是起作用、因为如果我们使用另一个需要更长时间才能启动的开关、那么解决方案无效。 PHY 检测到链路、但光纤交换机仍关闭。

    此致、

    Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mezo:

    很抱歉给您带来不便。  DP83822需要对链路指示进行软件复位以刷新光纤应用。 客户是否可以将光纤模块断电并加电以使 DP83822无效以执行软件重启?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    我们无法知道开关何时会关闭、客户也无法知道。 这不是定期发生的事情、但也可能发生(瞬时功率损耗、维护...)。 如果发生这种情况、我们将失去通信。

    有了我们的解决方案,一切似乎都很顺利,但我的问题是:我们是否忽略了将来可能失败的东西?

    此致、

    Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mezo:

    您是否还可以参考信号检测引脚来获取软件复位指示?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillman Lin、

    是的、我们是这样做的、但它无法解决问题。 当开关启动时、光纤 TX 似乎已通电、并且我们的 AFBR-59E5APZ 会检测到该信号(SD ="1")。 在这里、我们将 PHY 复位、但它没有任何帮助、因为交换机尚未完成引导、而且我们仍然处于错误状态。 要清除该错误、需要等待开关完全启动、然后才能进行复位。 我们对不同的交换机制造商和不同的 SFP 进行了测试、所有它们都进行了测试。

    问题可能在于、在交换机完成引导之前、SD 信号转至"1"的速度过快。 这会导致 PHY 保持在永久错误状态。

    此致、

    Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    也许设置一个软件复位延迟、看看这是否有帮助?

    ——

    此致、

    希尔曼牛里脊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillman Lin、

    是的、我们也考虑过这一点。 问题是、不同的交换机具有不同的启动时间。 我们测试了一些在10秒内启动的模型、但还有一些模型可能需要长达40秒的时间。 我们不能冒险设置固定的延迟、然后让新的开关需要更长的时间。 这些是需要尽快启动的关键系统。 例如、如果我们设置1分钟的延迟以涵盖市场上所有可能的交换机、并且安装的交换机在10秒内启动、则系统不能长时间没有通信。

    此致、

    Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    理解您的担忧。 每次更改 SFP 模块的阶段时、都需要软件复位。 遗憾的是、 当光纤模块或链路发生静态变化时、DP83822需要复位级。 我们只能在系统检测到错误时复位 PHY。

    ——

    此致、

    Hillman Lin