This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:产品生命周期

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420354/tvp5151-product-life-cycle

器件型号:TVP5151

工具与软件:

目前、 TVP5151IPBSR 的产品生命周期为"有效"。  但在2014年、它的产品生命周期为 "不推荐用于新设计(NRFND)"。  它在2019年切换到"主动"、在2020年切换回 NRFND、并在2020年晚些时候切换回"主动"。  由于所有这些产品生命周期发生了变化、德州仪器(TI)计划继续制造 TVP5151IPBSR 多长时间?  我知道此器件 TVP5151IZQC 的 BGA 版本已于2019年停产。  我想知道 TQFP 版本是否落后了。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    感谢您的咨询。 TVP5151IPBSR 器件可订购、并量产。  请随时抓住新的机遇、继续利用该器件。   

    我不能直接评论您几年前在此器件上的初始消息中提到的状态变化历史。

    一般而言、我们评估器件是否可能会被淘汰的流程是始终如一地审查器件活动、如果情况值得在较长一段时间内处于活动受限或无活动状态、我们将器件移至 NRND、并在收到 JEDEC 惯例通知后提供 EOL LTB。  

    此流程始终存在例外情况、这些例外情况视具体情况而定、我们的目标是与客户合作找到解决方案。  

    针对  2019年 EOL LTB 的 TVP5151IZQC、这一封装产品停产并且批量非常小。  

    请告诉我、这是否解决了您的问题、以及我是否可以提供任何其他后续行动。  谢谢!