This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:TPD4S311

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311, TPD6S300, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416303/tpd4s311-tpd4s311

器件型号:TPD4S311
主题中讨论的其他器件: TPD6S300TPS25751

工具与软件:

您好、先生、

客户询问了如何使用 TPD4S311执行充电保护? 您有参考设计吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    TPD4S311是一款非常简单的器件、用于保护 PD 控制器。   

    我可以提供的最佳参考原理图是适用于 TPD6S300的 EVM:  https://www.ti.com/lit/ug/slvuax4/slvuax4.pdf

    如果从 TPD6S300设计中移除 D1和 D2引脚、实现方式与 TPD4S311相同。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    1.有没有 D+/D-有什么不同? 要控制什么?

    2.在我们的当前设计中、USBC 用于充电输出(仅5V/3A)和数字音频输入。

    对于充电输出该函数、如果我们通过移动电源连接这个 USBC 端口、这意味着两侧都将提供充电的电压/电流、当移动电源尝试充电时、我们该如何提供保护? 我认为 TPD4S311不 能做到、能吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特

    我问了 D+/D-、因为我们不为它们提供电池短路保护;我想告诉您、如果您使用的是 DP/DM 线路、则需要不同的保护。

    TPD4S311用于为 C 类系统的 CC 和 SBU 线路提供过压和 IEC ESD 保护。  如果在 SBU 线路上使用交替模式或音频控制、则该开关位于 CC 线路的 Type C 控制器和 SBU 线路的下游器件之间。

    VBIAS 是用于 ESD 结构偏置的本地电容器。

    C_SBU1/2和 C_CC1/2线路连接到 C 型连接器。  

    CC1/2线连接到 PD 控制器

    SBU1/2线连接到您正在使用的任何下行连接

    如果您的系统需要广播灌电流的电池无电模式、则可以将 RPD 引脚连接到 CC 线路。   

    VPWR 是3.3V 电源(我们对所有 PD 控制器使用 LDO_3V3、因为它始终通电、即使在电池电量耗尽模式下也是如此)

    /FLT 用于向系统 MCU 报告故障情况

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    1.如你所说、目前我用 D+/D-来接收数字音频信号、 那么  TPD6S300更适合我、对吗?

    2.但对于下面描述的充电功能、是否有任何 IC 可以做到这一点?  

    "对于这个功能的充电、如果我们把移动电源连接到这个 USBC 端口、这就意味着两侧会提供充电的电压/电流、当移动电源尝试给我们充电时、我们如何保护它?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 如果需要、TPD6S300会为 D+/D-线路提供 IEC ESD 保护。

    2. 有关您所描述的功能、请查看 TPS25751。  它是一种 PD 控制器、集成了对移动电源的支持。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    1.好的,谢谢。 我需要这个。

    2.是的,是的是 PD 控制器可以保护是否外部设备要充电给我?

    这里快速展示了我们的系统、我将5V/3A 传输给 USBC 以通过降压进行充电、当连接外部设备时、只有我可以充电、外部设备无法充电、我认为需要添加 IC 以进行保护、PD 控制器可以做到吗?

    对于 D+/D-音频路径、我认为您曾提到  TPD6S300 可以保护该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特

    对于您正在显示的系统、您应该查看 TPS25830A 系列器件。  它将 DC2DC、Type C 和电池短路保护集成在一个器件中。

    此致、

    卡盘