This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI DSI 转 HDMI

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, SN65DSI86, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420043/sn65dsi86-mipi-dsi-to-hdmi

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: TMDS1204、TDP1204

工具与软件:

您好!

我们的客户正在寻找 MIPI DSI 转 HDMI 解决方案。

似乎没有单芯片产品、但我认为可以借助 SN65DSI86 + TMDS1204或 TDP1204的组合来实现。

如果可能、是否有任何应用手册或任何资料?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-san

    对于 MIPI DSI 到 HDMI、您可以使用 DSI86 + DP 到 HDMI 有源协议转换器。 但  TMDS1204或 TDP1204只是一个无源电平转换器、而不是一个有源协议转换器。 遗憾的是、我们的产品系列中没有有效的协议转换器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Hiroshi