This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于协议的问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420154/dp83869hm-questions-about-protocols

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM3359DP83869

工具与软件:

嗨、团队!

快速问题。 客户最初使用的是 DP83822、但遇到了需要插入1000Base SFP 的要求。 问题在于、当终端用户插入1000Mbps 解决方案时、与 AM3359相切的 DP83822无法自动协商以降低速率至100Mbps (即他们希望使用的数据速率)。 这会导致链路无法正常工作。

他们需要一种方法来增加 AM3359的 PRU 端口、这些端口受困于 MII。

我认为、如果他们切换到更标准的千兆 PHY、这将解决该问题。 DP83869看起来是否符合这一需求?

根据客户:

如果您插入1000Base SFP、请确保它将以1000Base-X 启动 SFP、即使它知道后端仅为 MII (100Mbps)?

在 MII 模式下、如果它始终将前端限制为100Base、则将不起作用。

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦您好!

    核心问题是 MII 不支持1Gbps 速度。 即使他们在 MII 到1000Base-X (非实模式)中使用 DP83869、也会遇到问题。 对于千兆位、它们需要使用 RGMII 或 SGMII。 (GMII 也存在、但 DP83869不支持)。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro、谢谢。 快速跟进:

    AM335x 系列处理器没有一种变体、即 PRU-ICSS 模块提供的两个以太网端口是 RGMII 或 SGMII、对吗?   我只看到 MII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    我无法评论非以太网器件、请联系 Sitara 团队进行确认。

    此致、

    Alvaro