This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:AUX_SRC+、AUX_SRC-未连接

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413224/sn75dp130-aux_src-aux_src--are-not-connected

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

尊敬的 支持 团队:

我们的经销商的一个客户是使用 SN75DP130。 在 TI 推荐的电路中、AUX_SRC+和 AUX_SRC-线路连接到 GPU。
但是、客户的 AUX_SRC+和 AUX_SRC-均未连接。

当 AUX_SRC 线路连接到 GPU 时和未连接时、DisplayPort 链路训练是否有差异?
当 AUX_SRC 未连接时、是否可以考虑任何其他问题?

e2e.ti.com/.../SN75DP130_5F00_Customer-Circuit.pdf


此致、
由山浩明

在线查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san

    在这种情况下、 DP130仅 监控灌电流的 D3电源状态转换。  

    AUX_SRCP/N、SCL_DDC、SDA_DDC 和 CAD_SRC 引脚应保持未连接状态、并且 CAD_SNK 引脚应下拉至接地。

    DP4.72的链接训练功能必须禁用。 这是通过将零写入 DP30CLA 的 LINK_TRAING_ENABLE 位(地址0x04位2)来完成的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David-san

    感谢您的答复。
    我会用您的建议回复客户。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san
    感谢您的意见。

    我已将您的回复作为反馈提供给客户。
    客户可能对链路训练的操作规范有不同的理解。

    请让我确认两点、以确保我们对客户的理解正确无误。

    Q1:如果未按照客户的设计电路连接 AUX_SRC 线路、那么​​除了 SET_POWER 之外、SN75DP130数据表表表表4中的所有寄存器值是否均无效?
    "表4。 SN75DP130 AUX 监视器使用的 DPCD 寄存器"

    Q2:当 LINK_TRAINING_ENABLE=1时、是否可以通过所附系统图中 SN75DP130的控制来更改 GPU 的预加重和电压摆幅?



    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    就像短路一样。 DP130似乎将通过 AUXSNK 引脚监控 AUX 电路。

    当窥探 AUX 时、DPCD 寄存器应能够通过链路训练自动设置。

    DP 灌电流电压摆幅和预加重设置将发送到 DP130和 GPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh-San

    感谢您的答复和回答。

    我已将您的响应反馈给客户电路上的客户。
    如果客户再次回复、请告知。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh-San

    请结束此讨论、因为我们没有收到客户的其他问题。
    感谢您的参与。

    此致、
    由山浩明