This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2752:MR 复位和上电复位

Guru**** 2930270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418218/ns16c2752-mr-reset-and-power-on-reset

部件号:NS16C2752

工具与软件:

您好!

我有疑问。

1、当通过 MR 引脚复位时、当 TXRDYx 从高电平变为低电平时、哪个时序是正确的?

   a)与通过 MR 引脚复位同时进行

   b)由 MR 引脚复位后 x 秒。 如果有 x 秒的公式或规格、请告诉我。

2、关于上电复位和 MR 复位之间的关系、以下哪项是正确的?

  A)当两个复位都被释放时、IC 释放复位。

  b)当释放一个复位时、IC 释放复位。

3、释放上电复位时的电压阈值是多少?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    [报价用户 id="460063" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418218/ns16c2752-mr-reset-and-power-on-reset "]

    1、当通过 MR 引脚复位时、当 TXRDYx 从高电平变为低电平时、哪个时序是正确的?

       a)与通过 MR 引脚复位同时进行

       b)由 MR 引脚复位后 x 秒。 如果有 x 秒的公式或规格、请告诉我。

    [报价]

    实际上、我不确定这一点。  我猜在器件保持复位状态期间两位数纳秒内应该会发生这种情况。  

    此器件没有 EVM。 我需要订购器件和分线板来测试 TXRDY 是否会在复位期间或之后的一段时间翻转。 这是您真正需要的器件吗? 这可能需要~2周的时间才能获得分线板并进行测试。  

    [报价用户 id="460063" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418218/ns16c2752-mr-reset-and-power-on-reset "]

    2、关于上电复位和 MR 复位之间的关系、以下哪项是正确的?

      A)当两个复位都被释放时、IC 释放复位。

      b)当释放一个复位时、IC 释放复位。

    [报价]

    答案应该是 A、但我建议您在上电后切换重置...

    器件应该在加电时执行复位、但我有时听说(通常仅针对此器件)如果加电 Vcc 斜升速率不良(非单调性或太快/慢)、那么上电复位有时可能不起作用。 我个人认为、您应该始终在上电后切换 RESET 引脚、这样可以确保正常运行。  

    Unknown 说:
    3、发布上电复位时的电压阈值是多少?

    数据表建议您将 RESET 引脚保持在0.8V 以下以确保其看到逻辑低电平以及高于~2V 或2.2V (取决于 Vcc)以确保其看到逻辑高电平。 我建议您使用这些级别。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    感谢您的支持!

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    我再问一个问题。

    [报价 userid="284552" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418218/ns16c2752-mr-reset-and-power-on-reset/5434948 #5434948"]器件应在通电时执行复位、但我有时听说(一般而言、只是针对此器件)如果上电 Vcc 斜升速率不良(非单调性或过快/慢)、则上电复位有时可能不起作用。 [报价]

    是否指示 VCC 的斜坡速率过快/过慢? 如果您有最小值和最大值、请告诉我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 VCC 斜升速率过快/过慢的迹象? 如果您有最小值和最大值、请告诉我。

    我在另一个数据表中看到的针对数字器件的建议值是最小100us、最大2秒。 我看到的大多数客户的斜升率在两位数毫秒范围内。 测量从 GND 到 Vcc 的上升/下降。  

    在一些系统中、我已经看到 Vcc 上的加电斜升速率有时无法从 GND 启动、这也会导致问题。 我建议您从 GND 斜升、而不是从0.4V 或0.7V 之类的电压斜升到 Vcc。

    -鲍比