This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419818/ds90lvra2-q1

器件型号:DS90LVRA2-Q1

工具与软件:

1. DS90LVRA2-Q1的绝对最大额定值允许 VCC 为0V 至4V。 我知道、如果我将 VCC 设置为不在三种模式列表之一(1.8V、2.5V、3.3V)范围内的电压、那么列出的输出规格将不适用。 但是否有其他理由不这样做呢? 在我的应用中、我有一个3.0V+/-10%的电源、而且输出电平不是很关键。 但我需要知道、器件否则会按预期运行。

输入阈值是为 VCC 规定的、范围为1.62V 至3.6V、看上去正常。 它提到 Vib 为-4V 至5V。 Vib 指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1.数据表中的绝对最大值规格是规定的限制,如果超过这些限制,器件可能会永久损坏。 对于预期的设计、建议在建议的运行条件下使用该器件。 您在上面提到的电源电压将适合3.0V (min)至3.3V (标称值)的建议运行条件。

    2.我认为此参数是指器件的扩展共模范围。 该器件提供了扩展共模输入范围、非常适合需要驱动器接地基准与接收器接地基准之间产生较大接地漂移的应用。 页 数据表的9提到"DS90LVRA2-Q1差分线路接收器能够在−4V 至5V 的共模范围内检测低至100mV 的信号(VCC 为3.3V)。 共模电压范围与 LVDS 驱动器失调电压有关、通常为+1.2V。"  

    谢谢!  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的响应。 关于问题1、我现在看到我的电源实际上是3.0V +/-3%(2.91V 至3.09V)。 因此、2.91V 至3.0V 的范围不在建议的范围内。 我知道这意味着输出电平并不是绝对指定的、但在我的应用中、输出电平并不重要、因为它不会用于驱动逻辑输入。 那么、如果电源电压为2.91V、我的问题是是否有理由期望输出电平降至2.5V 电源的额定最小值以下、并升至3.3V 电源的额定最大值以上? 例如、使用2.91V 电源电压时、输出是否可能被禁用或变得不稳定? 关于这一点的任何其他相关想法都很有帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提出后续问题。 由于您正在接近3.3V 模式的最低电源要求、因此器件性能可能会也可能不会受到影响、因为它与3.3V 模式相关。 2.91V 的电源电压正好介于2.5V 模式最大值(2.75V)和3.3V 模式最小值(3.0V)之间。  此处的主要思路是、如果器件 在这种情况下运行、处于 建议的运行条件之间、则无法保证确切的数据表参数。 如果您更希望保证将满足这些模式中任何一种模式(2.5V 或3.3V)的数据表指标、建议在任一模式的最小/标称/最大电源电压条件的边界内运行。  

    希望这有助于澄清、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、Amy