This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR904Q-Q1:是否会填充 blunk?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418994/ds90ur904q-q1-would-you-please-fill-the-blunk

器件型号:DS90UR904Q-Q1

工具与软件:

20210112004.2

DS90UR904QSQX/J7003069

"你是不是很怕她?"

键合线

材料 μ A

Au

导线直径[mils]

1.0

0.8.

拉伸模量[GPA]

拉伸强度[gms]

热导率[W/mk]

电阻率[ uΩ・cm]

硬度[GPA]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rika、

    我需要多个内部团队的支持来收集这些信息。 请等待2-3个工作日  

    感谢您的耐心

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rika

    此信息已在内部提供、因此我将关闭该主题

    此致、

    Casey