This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:电流消耗比较

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417913/tca6424a-current-consumption-comparison

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

我们 更改了一个8端口 I2C GPIO 扩展器 TCA6408ARGTR o 24端口 GPIO 扩展器 TCA6424ARGJR。 我们应该 预期电流增量是多少?

所有 GPIO 均设置为输出高电平或低电平。 除了一对被设定为输出高电平之外、几乎所有引脚都为低电平。

24个器件中的前8个 GPIO (P0至 P7)与原来的8个 GPIO 器件具有相同的用途。 16个 GPIO 的其余部分有额外的用途、但对于工作模式、我需要知道电流差值、它们都输出低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    它取决于由额外 GPIO 驱动的负载。 我需要更直观地了解 GPIO 驱动的负载类型、以便确定消耗了多少额外电流。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 假设所有额外的24个 GPIO 都为输出端、所有输出端均为低电平(0V)、无论这些 GPIO 的负载如何、都没有电流消耗。 并假设电流8个 GPIO 都是输出、所有输出也是0。 这两个 GPIO 扩展器之间的电流消耗差异是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    当所有输出均输出为低电平且未加载时、我们不会规定器件 ICC。 因此、两个器件的粗略估算是每个器件几十 uA。 TCA6424A 通常会消耗更多电流、但仍在 uA 范围内。  

    如果存在负载要求、我们可以更好地计算总电流消耗的样子。  

    此致、

    Tyler