This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9261DEMO 设计文件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420111/tusb9261demo-tusb9261demo-design-files

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:AM5728TUSB9261

工具与软件:

 我需要演示板设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 Ic 也可用于航空电子设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandran:

    请接受我的 E2E 朋友的请求、我可以将这些设计文件发送过来。

    至于航空电子设备的使用、用例是什么?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 am5728将数据存储到 SATA 中。但 SATA 驱动程序仅在 Linux 中可用、因此我想使用 RTOS USB 驱动程序  通过 USB 转 SATA 转换器(TIUSB9261)将数据存储到 SATA 中。但 TIUSB9261内部是一个 ARM cortexM3、它运行特定的固件。 我想知道此固件是否与航空电子兼容(DO 178C 标准)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandran:

    我刚才将设计文件发送给您。

    至于该固件是否兼容 Avionic、据我所知、该固件并非在开发时就考虑到这一标准、我们没有关于它是否符合标准的跟踪记录。 话虽如此、我们可提供此固件的源代码、因为我们目前尚不支持开发或修改此固件、因此如果需要、您可以自行查看源代码以确定其是否符合标准、或者如何修改以确保符合标准。 您可以在 TUSB9261网页上点击此处申请代码:  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan