This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:AEQ_STATUS (地址0xD3)- EQ 电平描述

Guru**** 2552480 points
Other Parts Discussed in Thread: TDES954, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418349/tdes954-aeq_status-address-0xd3---eq-level-description

器件型号:TDES954
Thread 中讨论的其他器件: TSER953

工具与软件:

尊敬的 TI:

请发送有关如何根据 EQ 电平解读 D3寄存器状态的信息。

谢谢!

Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abel:

    请参阅以下适用于 TDES954的 E2E: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953827/ds90ub936-q1-aeq_status-register-0xd3-clarification 

    在 AEQ 上也可以使用以下应用手册作为参考: https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf?ts 252Fwww.google.com%252F

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的答复。

    我做了几个测试使用地图和不同的 FAKRA 电缆,这里是一个图为一个5m 电缆使用海关板, TDES954 - TSER953  

    是否有3次中断、它是否有效? 是否可以直接使用 MAP 验证电缆质量? 或者我必须通过固件中的手动检查寄存器创建我自己的图?

    谢谢!

    Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abel:  

    为了验证电缆质量和系统、我们建议对 TSER 和 TDES PCB 以及电缆进行 S 参数测量。 这将确认是否在 V3Link 器件的整个工作频率范围内满足总通道要求。 MAP 结果可能会随运行环境而变化。 总体而言、MAP 将显示是否可以找到特定选通位置和 EQ 设置、而不满足错误标准、并且锁定在驻留时间内保持稳定。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您提供的信息。

    您能评论一下我在上一篇评论中分享的图表吗?

    此致、

    Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abel:  

    这些图将被视为通过。 FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南(SNLU243)中显示了"通过"的标准:  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Abel