This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:瞬态测试

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414063/tcan1043a-q1-transient-tests

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

(在 TCAN1043A-Q1数据表的 ESD 额定值下);

测试条件称为"...... 端子连接至 GND"。 如果脉冲测试期间端子(VSUP、WAKE 等)未连接到 GND、会发生什么情况?

因为当瞬态脉冲施加到 CAN 总线上时、总线不会端接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除上述查询外、

    如何获得上面突出显示的 EMC 报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    我们正在对此进行研究、并将在业务结束时向您回复2024年09月18日。 您是否与 TI 的任何现场销售团队合作? 我问、因为他们能够获得 TCAN1043A-Q1收发器的 EMC 报告。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有与任何现场销售团队联系。

    对于最坏的情况、我需要上述两份报告。

    您能在此处获得支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    我已经将这些文档直接通过电子邮件发送给您。 我现在将结束该主题帖。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。