This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:BMS

Guru**** 2487065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413523/tcan11623-q1-bms

器件型号:TCAN11623-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

在400V 与48V BMS 项目中、我们将 TCAN11623DMTRQ1用作我们的主要 CAN 收发器。 而 VIO 为3.3V。 在3级大电流注入测试(150mA 为 10MHz 至400 MHz)期间、我们面临 CAN 数据丢失的恒定故障(主要是 在15Mhz 左右)。为了方便参考、我随附了原理图以供您审阅。 请分享您对该问题或任何建议的观点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhiram、

    对于重大延迟、我们深表歉意。 测试期间是否可以共享任何波形? 您的原理图看起来很理想、我唯一建议添加的是 CANH 和 CANL 引脚上的滤波电容器、但鉴于这些电容器更适合高频、因此对于低频故障没有多大帮助。

    但是的、请在测试期间分享 CANH、CANL 和 RXD、以便我们了解通信到底是如何失败的。

    此致、

    Eric Hackett