This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:兼容封装

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419807/tcan1044a-q1-compatible-footprints

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

嗨团队–我知道可以使 SOIC 和 SOT-23-THN 封装布局兼容。 是否也可以使封装与 VSON 和 SOT-23-THN 兼容?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

    VSON 封装和 SOT 封装实际上具有相同的尺寸、引脚应该相互排列。 它应该可以正常工作、但我们没有任何材料显示这一点。 我也将基于数据表中的机械制图进行介绍。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、DDF 的尺寸与 VSON 封装的热 GND 焊盘相冲突。 您能否 详细介绍一下封装尺寸、并告诉我是否有适合这两种封装的推荐封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    你是对的、我的错。 除非客户愿意通过缩短 SOT 桥臂尺寸来违反数据表中着陆焊盘建议、否则此处没有选项。 但是、如果他们愿意缩短这些封装、那将为 VSON 散热焊盘留出空间、并且引线仍会排成一行。 SOT 封装会有一些风险、因为总焊料表面面积将是建议值的~一半。

    此致、

    Eric Hackett