This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:EQ 增强查询

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419249/sn75lvpe5412-inquiry-of-eq-boost

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

工具与软件:

你好  

我们正在比较和评估 ds160pr410和 SN75LVPE5412。 我们制造了具有相同输入和输出损耗的评估板、并对其进行了评估。

我们将 DS160 EQ 指数设置为29、将 SN75 EQ 指数设置为19 (两个直流增益均设置为0dB)。

在8GHz 时、DS160PR410的增益比 SN75LVPE5412的增益高出约2.5dB。 SN75LVPE5412 (EQ 指数19)的频率特性与 DS160PR410 (EQ 指数23-24)的频率特性相似。

这是正确的结果吗?

数据表显示、两者在8GHz 时的增益相似、为17dB、我想问一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    我相信您的测量结果是正确的。 DS160PR410的速率为16Gbps、因此与32Gbps (16GHz 奈奎斯特)器件(SN75LVPE5412)相比、在8GHz 时具有更高的增益。 请注意、DS160PR410数据表图在器件的输出端解嵌入了迹线。 另一方面、SN75LVPE5412此迹线未解嵌入。 最低。 请告知我们您的这些器件的应用。 如果您愿意、您可以向我发送朋友请求、前提是此为机密信息。

    此致、Nasser

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能解释一下 SN75LVPE5412数据表中的表6-2与 DS160PR410数据表中的表1的比较吗? 数据表中列出的8GHz 时的增益似乎相同。 (我理解与奈奎斯特频率相关的解释。)

    2. 这是否意味着图形(图1.) 中的保护功能已取消嵌入、而图(图5-1.) 中的功能不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    通常 器件本身具有 -这是器件的输出引脚上-在最低 EQ 指数设置下增益为4-5dB。 图5-1显示了大约4-5dB 的增益、而图1显示了0dB。 您的理解(上面第2条评论)是正确的。 阅读我前面的评论,实际上这是另一种方式。 SN75LVPE5412解嵌入、而 DS160PR410解嵌入-如前所述。 很抱歉此处出现混淆。 表6-2和表1也是如此。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我总结一下您所说的内容、请进行最后一次确认

    1. DS160PR410的表和图 非去嵌入(包括输入和输出损耗) . 尽管 图1中没有表示 EQ0、但您可以在查看表1时看到、EQ 指数0处的增益接近0 (实际上增益为4-5dB)。

    2.  SN75LVPE5412的表6-2和图5-1是 去嵌入(器件输出引脚的增益、不包括输入和输出损耗)。 如果您查看图形和表格、EQ 指数0处的增益为4-5 dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    您的理解或第1条和第2条评论是正确的。  

    此致、Nasser