This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:在-FORCEOFF 引脚上是否有内部下拉?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420350/max3243-is-there-internal-pull-down-at--forceoff-pin

器件型号:MAX3243

工具与软件:

团队、

我的客户要将带1k Ω 上拉电阻的开漏连接到-FORCEOFF 引脚。 此引脚上有内部下拉电阻器吗?

此致、
Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有下拉电阻。 (如果有、则在 II 规格中可见。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wasa-San:

    FORCEOFF 引脚没有内部下拉电阻。 FORCEOFF 和 FORCEON 引脚都必须连接;它们不能悬空。 数据表第7.4节中的下表显示了各种电源状态:  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Ethan 和 Clemens!