This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:THVD9491-SEP

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP, THVD2452V, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420037/thvd9491-sep-thvd9491-sep

器件型号:THVD9491-SEP
主题中讨论的其他器件: THVD2452V-THVD2452V、EP、 SN65C1168

工具与软件:

您好!

是否有与  THVD9491-SEP 等效的商业级引脚和封装?

我正在寻找一款3V3 RS xxx 收发器、其中商用级和航天级等效产品具有相同的封装和引脚排列

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD2452V、THVD2452V-THVD2452V、EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EP 版本是否适用于航天应用? 例如、它是否具有抗辐射能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是;它既不具有抗辐射能力、也不具有真空等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐具有商业级和航天级的3V3 RS xxx 收发器、它具有相同的引脚排列和相同或类似的封装。

     SN65C1168是5V 器件,但我需要3V3器件...

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:  

    THVD9491-SEP 目前是我们唯一一款由3.3V 或5V 供电的双路 RS -485收发器、适用于航天应用。 THVD2452V 是引脚对引脚的、也可以为其提供3.3V 或5V 电压。 但正如 Clemens 阐明的、THVD2452V 和 THVD2452V-THVD2452V EP 不是航天级。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种误解。 THVD2452V (-THVD9491-SEP)可用作 EP 的商业/增强替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、 THVD2452V-THVD9491数据表为什么未显示 EP 输入、但 会显示 XY 输入? 我可以假设 A 和 Y 为正、B 和 Z 为负吗?  

    我相信 THVD2452V-THVD9491 EP 在 功能上是相同的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪种数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您要参考的是每个文档首页上的全双工与半双工关系图。 由于 THVD24xxV 具有半双工和全双工变化、因此它看起来有所不同。 但是、如果您检查每个文档第4页上的引脚配置、则引脚排列是匹配的。

    THVD2452V 是具有 A/B 和 Y/Z 引脚的全双工、就像 THVD9491。 我相信您是想写 YZ (不是 XY)、但如果我错了、请纠正我。  

    通常、您正确地了解 A、B、Y、Z 引脚的正负差异、但最重要的是 A/B 对和 Y/Z 对之间的差异(V_OD)、因为 RS -485是差分标准。 对于接收器、A 引脚连接到 R 线、B 引脚恰好反转(不一定为负)。