This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:I2C 命令示例

Guru**** 2534840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420595/tca6408a-i2c-command-example

器件型号:TCA6408A

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户无法控制此器件。 (I2C 上有 ACK、因此 I2C 通信成功)

您能否给我一个示例、说明客户在要将 P0输出更改为高电平时应发送的 I2C 命令?

客户尝试了 0x20 -> 0x01 -> 0x01、 但失败了。 (请参阅下面的说明)

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有引脚的默认配置均为输入。 您还必须将该引脚配置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    克莱门斯是正确的。  

    您必须先写入配置、才能从输入-->输出设置引脚。  

    然后、您可以写入输出端口寄存器以设置引脚的逻辑值。  

    此致、

    Tyler