This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:SN65HVD01为每个异步(SLR:转换率选择)

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420409/sn65hvd01-sn65hvd01-different-speeds-slr-slew-rate-select-for-each

器件型号:SN65HVD01

工具与软件:

如果我使用两个 SN65HVD01进行通信并为每个 SN65HVD01设置不同的速度、会出现什么情况?

如果我将 IC 1设置为250kbps 且 SLR 设置为 VL、将 IC 2设置为带 GND 的20Mbps、通信是否可以正常工作?

或者、如果设置为 GND、则设置为20Mbps、但可以在250kbps 下进行通信。 如果两个 SN65HVD01都设置为 GND 并以250kbps 的速率进行通信、是否会出现问题?

是否可以将固件更改为20Mbps 以进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLR 引脚可以设置器件可以发送的最大速度。 250kbps 始终有效、接收器始终可以处理高达20Mbps 的数据速率。

    如果您将驱动器配置为高速、但仅传输低速信号、则输出边沿将比必要的速度更快。 这可能会增加 EMI、但没有其他影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯关于这个问题的看法。