This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:S 引脚上的断电保护功能

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420345/ts3usb221-powered-off-protection-on-s-pin

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

如本参考线程所述、 TS3USB221具有断电保护功能、这种保护功能可确保器件在断电时具有可预测的行为、即使 VI I/O 上存在潜在问题也是如此

电气特性表显示当 Vcc=0V 并且 VIO =0V 至3.6V 时、Ioff 为2uA

我的问题是、这是否也适用于 S 引脚上的电位? 在 Vcc = 0V 时可以提供电位吗? S 计数 VIO 吗?

谢谢!

Austin Allen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    数据表中的这个数据点应该可以提供您要查找的信息。 当 Vcc=0V 时、Sel 引脚上0V 至3.6V 的输入电压应产生 IIN +/-1uA、这与 VCC 为3.6V 时相同。 因此、器件上的 Sel 引脚应具有断电保护或失效防护功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan