This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:能否与支持 DPx1.4的器件通信、但将速率限制为高达 HBR2?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420506/sn75dp130-can-communicate-with-the-device-supporting-dpx1-4-but-limiting-the-rate-up-to-the-hbr2

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: TDP142SN65DP141

工具与软件:

您好!

如果与 SN75DP130通信的器件支持 DPv1.4、那么当器件将数据速率限制为高达 HBR2速率时、SN75DP130是否能够与该器件成功通信?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这样应该可行、但最好使用 TDP142和 SN65DP141等器件、因为这些器件更新、具有更好的支持文档。

    此致!

    Vishesh Pithadiya